This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:主器件--从器件电压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887363/tca9517-master----slave-voltages-question

器件型号:TCA9517

尊敬的团队:

当主器件为3.3V,从器件为1.8V 时,该器件是否可以工作?

当主设备为1.8V,从设备为3.3V 时,我们是否可以使用相同的设备?

主设备应连接在何处? VCCA 或 VCCB? 没关系吗?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    该器件是双向的、不关心主器件/从器件连接到哪一侧。

    尽管如此、B 侧具有~0.54V 的静态电压偏移电压、当使用1.8V 时、该电压偏移电压接近 VIL (Vcc 的30%)。 我会确保 A 侧连接到1.8V 侧。 另外、请确保您符合此器件的 Vcc 规则。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    NIR 问了我这个问题、我还有另外一个问题:

    在我的设计中、我需要放置两个组件:

    1. 1.8V 主器件(VCCA)连接到3.3V 从器件(VCCB)-应该是可以的、对吧?
    2. 3.3V 主器件(VCCB)连接到1.8V 从器件(VCCA)-由于偏移、我认为这里有一个问题。 我的主器件还连接到其他所有3.3V 器件、只有一个连接达到1.8V。 这是否正常?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="EFI Ovadia48"]

    您好、Bobby、

    NIR 问了我这个问题、我还有另外一个问题:

    在我的设计中、我需要放置两个组件:

    1. 1.8V 主器件(VCCA)连接到3.3V 从器件(VCCB)-应该是可以的、对吧?
      [Bobbi]这应该可以、
    2. 3.3V 主器件(VCCB)连接到1.8V 从器件(VCCA)-由于偏移、我认为这里有一个问题。 我的主器件还连接到其他所有3.3V 器件、只有一个连接达到1.8V。 这是否正常?]
      [Bobbi]如果我理解正确、听起来就可以了。 B 侧的所有器件为3.3V、A 侧为1.8V、没问题。

    [BobbM]有一点需要说明、因为听起来您可能使用两个 TCA9517、TCA9517的 B 侧无法相互连接。 这意味着、如果您有两个并联或串联的 TCA9517、则 B 侧无法连接到另一个 TCA9517的 B 侧。 A 侧到 B 侧是可以的、A 侧到 A 侧是可以的。

    谢谢、

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这对我们很有帮助、

    EFI