请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
我的客户正在使用我们的 DP83869HM、您能帮我解答以下问题吗?
DP83869HM 是否能够同时连接和支持光纤和铜缆?
如果仅连接光纤以太网、如何处理铜缆 PHY 的相关引脚? 是否可以让它们不连接任何设备? 未连接这些引脚时、工业 EMC 测试和浪涌测试是否有任何电势?
谢谢!
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海洛云京
869HM 可在介质转换器模式下同时支持光纤和铜缆、其中数据将在光纤和铜缆之间流动(但不支持 MAC 侧)。 否则,在仅光纤模式下:数据将在 MAC 和光纤之间流动,在仅铜线模式下:数据将在 MAC 和铜线之间流动。
在光纤模式下、我们可以使铜引脚保持悬空状态、并且在未连接状态下也可以进行 EMC 测试。 但是、为了避免电路板发生任何瑕疵、在光纤模式下、最安全的做法是不要在铜引脚上放置任何残桩(无 PCB 迹线)。
--
此致、
Vikram