This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 光纤连接

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897837/dp83869hm-dp83869hm-fiber-connection

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户正在使用我们的 DP83869HM、您能帮我解答以下问题吗?

DP83869HM 是否能够同时连接和支持光纤和铜缆?

如果仅连接光纤以太网、如何处理铜缆 PHY 的相关引脚? 是否可以让它们不连接任何设备? 未连接这些引脚时、工业 EMC 测试和浪涌测试是否有任何电势?

谢谢!

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海洛云京

    869HM 可在介质转换器模式下同时支持光纤和铜缆、其中数据将在光纤和铜缆之间流动(但不支持 MAC 侧)。 否则,在仅光纤模式下:数据将在 MAC 和光纤之间流动,在仅铜线模式下:数据将在 MAC 和铜线之间流动。

    在光纤模式下、我们可以使铜引脚保持悬空状态、并且在未连接状态下也可以进行 EMC 测试。 但是、为了避免电路板发生任何瑕疵、在光纤模式下、最安全的做法是不要在铜引脚上放置任何残桩(无 PCB 迹线)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    感谢您的回复。

    因此、我们只需保持铜引脚未连接、并且不对其放置任何 PCB 迹线或残桩、这对于 EMC 测试应该是可以的。 谢谢!

    是的