This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:电荷泵和输出振荡

Guru**** 2537830 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887486/max3221-charge-pump-and-output-oscillation

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

您好!

我的设计包括。 MAX3221。 根据器件数据表和参考设计(请 参阅此处)、我的电路由3.3V 电源供电。 使用 FTDI 线缆通过 MAX3221从 PC 主机接收到 MSP430FR2355的工作正常。 发送到 PC 将不会:即使在空闲状态下(来自 MSP430的 TX 信号为高电平)、我也会观察到 MAX3221的驱动器输出上出现严重振荡(请参阅图像)。 这会导致 PC 读取根本没有意义的数据。

当我断开 FTDI 线缆时、驱动器输出振荡不会完全消失:

我检查了 C1/C2和 V+/V-引脚上的电压。 C1/C2上的电压看起来正常、我观察电荷泵的250kHz 振荡。 V+处的电压看起来也正常:

因此、我检查了 V-处的电压、此外:

这对我来说真的很奇怪、因为 有关电荷泵的应用手册 说 V-处的纹波将小于 V+处的纹波。 我检查了焊点、甚至尝试了不同的原型、但我仍然观察到这一点。 我还将电容值从100nF 增加到470nF、根据数据表、这对于3V 至5.5V 的电源电压是可以的、但仍然存在输出振荡。

我尝试了不同的操作模式(ForceOn/ForceOff 引脚)、但这没有任何改进。 它必须与负电压有关、因为当我切换到"低空闲"状态(只需将 MSP430输出电平设置为零)时、我不会看到任何振荡、因为 RS-232接口将反转和升压信号(在本例中从0到 V+)。 您对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步研究、我发现在 MAX3221前面的 PCB 上有一个 TVS 二极管。 很明显、这是一个极性问题;在移除 TVS 二极管后、一切都以集成方式工作。 原因是一些电流流经负钳位二极管(因为它在正向模式下运行)、这使负电荷泵过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torben、

    感谢您与我们分享您的解决方案。 我很高兴您能找到解决方法。 对问题的详细描述和范围的多种拍摄也非常值得赞赏:)

    此致、
    Eric