Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355
您好!
我的设计包括。 MAX3221。 根据器件数据表和参考设计(请 参阅此处)、我的电路由3.3V 电源供电。 使用 FTDI 线缆通过 MAX3221从 PC 主机接收到 MSP430FR2355的工作正常。 发送到 PC 将不会:即使在空闲状态下(来自 MSP430的 TX 信号为高电平)、我也会观察到 MAX3221的驱动器输出上出现严重振荡(请参阅图像)。 这会导致 PC 读取根本没有意义的数据。
当我断开 FTDI 线缆时、驱动器输出振荡不会完全消失:
我检查了 C1/C2和 V+/V-引脚上的电压。 C1/C2上的电压看起来正常、我观察电荷泵的250kHz 振荡。 V+处的电压看起来也正常:
因此、我检查了 V-处的电压、此外:
这对我来说真的很奇怪、因为 有关电荷泵的应用手册 说 V-处的纹波将小于 V+处的纹波。 我检查了焊点、甚至尝试了不同的原型、但我仍然观察到这一点。 我还将电容值从100nF 增加到470nF、根据数据表、这对于3V 至5.5V 的电源电压是可以的、但仍然存在输出振荡。
我尝试了不同的操作模式(ForceOn/ForceOff 引脚)、但这没有任何改进。 它必须与负电压有关、因为当我切换到"低空闲"状态(只需将 MSP430输出电平设置为零)时、我不会看到任何振荡、因为 RS-232接口将反转和升压信号(在本例中从0到 V+)。 您对此有什么想法吗?