This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:适用于600Mbps、Ta:105C 的 LVDS 缓冲器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897034/ds25br100-lvds-buffer-for-600mbps-with-ta-105c

器件型号:DS25BR100

您好!

我正在寻找 具有 Ta:105C 或汽车级的600Mbps LVDS 缓冲器。
例如、如果 DS25BR100覆盖高达105°C、则这可能是一种理想的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    遗憾的是、我们目前没有温度范围高达105°C 的汽车级 LVDS 缓冲器或缓冲器。 您能告诉我们什么是应用、为什么需要105°C 的覆盖范围?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    我稍后会向您发送一封电子邮件。

    此致、
    S.Sawamoto