This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25832-Q1:USB 2.0实现和保护

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS25833-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886239/tps25832-q1-usb-2-0-implementation-and-protection

器件型号:TPS25832-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD6S300TPS25833-Q1

您好!

我想使用 TPS25833在 USB 2.0集线器上建立 USB-C 连接。

我的想法是使用5端口 USB 2.0集线器。 4个下行端口与电流为500mA 的正常 USB-Type-A 连接器搭配使用。

但集线器上的第5个连接器应为 USB-Type-C 连接器。 我可以使用此芯片来实现此用途吗?

是否需要在 USB-C 连接器和 TPS25833之间使用 TPD6S300来防止短路或过压、或者 TPS 是否应该这样做?

在 USB-C 连接器上、我只希望支持5V/1.5A 和 USB 2.0、而不希望支持更多。 它没有充电功能。 仅适用于 USB 2.0通信(SDP)。

应在多大电流下使用外部 MOSFET 而不是降压平均电流限制?

感谢你的任何帮助。

此致、

Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dani、

    是的、您可以为您的应用选择 TPS25833-Q1。

    外部 MOSFET 只需要为1.5A 连续电流提供足够的裕度即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我的问题是、如果我可以在没有 MOSFET 的情况下将其用于1.5A 连续电流?

    是否需要  在 USB-C 连接器和 TPS25833之间使用 TPD6S300来防止短路或过压、或者 TPS 是否应该这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我理解不正确!

    是的、此器件可被配置为降压平均电流限值(无 FET)。

    该器件在 OUT 中集成了 OVP 和短路功能、因此不需要其他器件来提供此保护。