主题中讨论的其他器件:TPD6S300、 TPS25833-Q1
您好!
我想使用 TPS25833在 USB 2.0集线器上建立 USB-C 连接。
我的想法是使用5端口 USB 2.0集线器。 4个下行端口与电流为500mA 的正常 USB-Type-A 连接器搭配使用。
但集线器上的第5个连接器应为 USB-Type-C 连接器。 我可以使用此芯片来实现此用途吗?
是否需要在 USB-C 连接器和 TPS25833之间使用 TPD6S300来防止短路或过压、或者 TPS 是否应该这样做?
在 USB-C 连接器上、我只希望支持5V/1.5A 和 USB 2.0、而不希望支持更多。 它没有充电功能。 仅适用于 USB 2.0通信(SDP)。
应在多大电流下使用外部 MOSFET 而不是降压平均电流限制?
感谢你的任何帮助。
此致、
Dani