This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:直接替换 PCA9547PW 和 PCA9641PWJ

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886478/tca9548a-direct-replacement-of-pca9547pw-and-pca9641pwj

器件型号:TCA9548A

大家好、

 我们是否具有 PCA9547PW 和 PCA9641PWJ 的"P2P 直接替换"?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiffany、

    我们有 TCA9548A、它与 PCA9547类似、但它是 I2C 开关、而不是 MUX。 软件需要更改为这两个器件之间的接口。 很遗憾、我们没有直接替换该器件。

    PCA9641是一款 I2C 仲裁器、目前我们的 I2C 产品系列中没有该仲裁器。 您是否介意通过电子邮件联系我:duynguyen@ti.com。 我想详细了解这个机会。

    谢谢、

    -Bobby