请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9548A 大家好、
我们是否具有 PCA9547PW 和 PCA9641PWJ 的"P2P 直接替换"?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tiffany、
我们有 TCA9548A、它与 PCA9547类似、但它是 I2C 开关、而不是 MUX。 软件需要更改为这两个器件之间的接口。 很遗憾、我们没有直接替换该器件。
PCA9641是一款 I2C 仲裁器、目前我们的 I2C 产品系列中没有该仲裁器。 您是否介意通过电子邮件联系我:duynguyen@ti.com。 我想详细了解这个机会。
谢谢、
-Bobby