This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:是否有用于 IrDA 的固件?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895197/tusb3410-is-there-firmware-for-irda

器件型号:TUSB3410

您好!

我正在尝试使用 TUSB3410为 Android 制作 USB-IrDA 桥接器。

我想知道它的驱动程序和固件。

要将 TUSB3410与 IrDA 配合使用、我认为需要特定的固件。

将 TSUB3410与 IrDA 搭配使用的固件在哪里?

还是需要自己编译?

如果需要编译、是否提供了示例源代码?

如果是 Linux 内核2.6.1或更高版本、是否已包含驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IrDA FW 确实存在、可以通过 E2E 直接消息发送。是的、此应用应与 Linux 内核2.6.1或更高版本配合使用。  

    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送软件。 请在接受请求后更新该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受了朋友的请求。

     是否发送固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送了 FW。 请注意、此固件的支持非常有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、 我收到了。

    我会尝试一下、如果出现问题、我会向您提出另一个问题。

    此致、