Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB3410 您好!
我正在尝试使用 TUSB3410为 Android 制作 USB-IrDA 桥接器。
我想知道它的驱动程序和固件。
要将 TUSB3410与 IrDA 配合使用、我认为需要特定的固件。
将 TSUB3410与 IrDA 搭配使用的固件在哪里?
还是需要自己编译?
如果需要编译、是否提供了示例源代码?
如果是 Linux 内核2.6.1或更高版本、是否已包含驱动程序?