主题中讨论的其他器件:TIC12400-Q1、 TIC12400
以前关于将 TIC10024-Q1和/或 TIC12400-Q1与24V 电压比较的问题、有专门针对"汽车应用"的答复、 其中可以假设24V 电源是24V 电池、也用于大型负载、例如发动机启动、并且可能会受到高瞬态和低瞬态的影响。
≥所有这些器件、它们都有一个建议运行条件规范4.5 μ A 与≥35、并非所有应用都需要满足"汽车"要求。
问题:
如果 Vs 保持在建议运行条件指定的范围内、当 Vs 的标称值范围为20…30Vdc 时、TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1是否会按照其规格运行?