Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 主题中讨论的其他器件: TUSB3410
我是否可以使用 TUSB3410 EVM 通过 I2C 跳转至 TMDS181器件并运行 EyeScan 工具? 为了实现这一点、我需要在 EVM 上做什么特殊的事情吗、例如特殊固件?
谢谢、
艾利希
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
艾利希
TUSB3410UART EVM 在 USB 和 UART 之间进行连接。 要将 EVM 用于 TMDS181眼图扫描工具、您需要更新固件、使其在 USB 和 I2C 之间进行连接。
您可以使用 TUSB3x10 EEPROM 刻录器更新固件。 该工具可从 http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware 获取。 请接受我的友谊请求、我将向您发送固件。
谢谢
David