This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:使用 TUSB3410连接到用于 EyeScan 工具的 TMDS181

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896650/tmds181-using-the-tusb3410-to-interface-to-tmds181-for-eyescan-tool

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

我是否可以使用 TUSB3410 EVM 通过 I2C 跳转至 TMDS181器件并运行 EyeScan 工具?  为了实现这一点、我需要在 EVM 上做什么特殊的事情吗、例如特殊固件?

谢谢、

艾利希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾利希

    TUSB3410UART EVM 在 USB 和 UART 之间进行连接。 要将 EVM 用于 TMDS181眼图扫描工具、您需要更新固件、使其在 USB 和 I2C 之间进行连接。  

    您可以使用 TUSB3x10 EEPROM 刻录器更新固件。 该工具可从 http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware 获取。 请接受我的友谊请求、我将向您发送固件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我尚未收到您的固件。  我只是确保我正确地接受了你的友谊。  我应该收到一封电子邮件、还是在网站上收到了该邮件?

    艾利希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾利希

    我向您发送了一条包含固件的私人消息、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  谢谢、

    艾利希