This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 Maxim 到 RS422的替代产品

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885728/alternative-to-rs422-from-maxim

主题中讨论的其他器件:SN65LBC173A

大家好、团队、

我的客户计划使用 Maxim 的 MAX14890E:

他们设计的电路板与读取增量编码器相关。 尤其是、它们必须读取 TTL、HTL 和 RS422编码器的电压电平。
Maxim MAX14890E 就是一个适合他们的 IC 示例。
Maxim IC 上的两个辅助数字输入对于运动控制应用中的归零/限位开关非常有趣。

它们只需要与编码器的接口、因为已经选择了微控制器来与其他电路板保持一致。

请问我们是否有其他方案可供提出?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    遗憾的是、TI 没有用于 MAX14890E 的引脚对引脚器件(由于缺乏单个输入)。 对于差分 RS422通道、您可以考虑使用四路接收器、如 SN65LBC173A。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao