Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65LBC173A大家好、团队、
他们设计的电路板与读取增量编码器相关。 尤其是、它们必须读取 TTL、HTL 和 RS422编码器的电压电平。
Maxim MAX14890E 就是一个适合他们的 IC 示例。
Maxim IC 上的两个辅助数字输入对于运动控制应用中的归零/限位开关非常有趣。
它们只需要与编码器的接口、因为已经选择了微控制器来与其他电路板保持一致。
请问我们是否有其他方案可供提出?
提前感谢您。
此致、
Adrian