Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
您好、TI 专家、
我们使用的是 SN65HVD230、 这里有一些测试结果、我们有一些问题、请帮助检查。
块:
测试1:VREF 通过3.3K 电阻连接到 CANH、CANL
CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L
显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V
隐性:CAN_H:1.8V CAN_L:1.8V
问题是:
通过 电阻将 Vref 连接到 CAN 总线、隐性电平被下拉至1.8V、这与 ISO11898 2.0-3.0V 的要求不一致。 同时、数据表描述了2.3v 的拼写错误、没有 最小值和最大值;
手册中显性 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小。
从显性到隐性、波形的处理速度较慢
然而、ISO11898要求使用 vysm0.9 ~1.1、这在这里不能满足。
测试2:移除 Vref 和 CANH、CANL 之间的3.3K 电阻。
CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L
显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V
隐性:CAN_H:2.2V CAN_L:2.2V
以下是问题:
如果不 通过电阻将 CAN 总线连接到 Vref、隐性电平为2.2V、这与 ISO11898在2.0V 至3.0V 范围内的需求一致
主 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小
从显性到隐性、波形中的过程将变慢(与测试1不同)。
然而、ISO11898要求 Vysm0.9 ~1.1、这在这里也不能满足。
5、这里、当 CAN L 从隐性变为显性状态时、会有一个回路磺酸。
这一问题困扰了我们很长时间,我们希望尽快得到你的答复。非常感谢。
青色