This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230D:CANH CANL 波异常。

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895232/sn65hvd230-sn65hvd230d-canh-canl-wave-is-abnormal

器件型号:SN65HVD230

您好、TI 专家、

我们使用的是 SN65HVD230、 这里有一些测试结果、我们有一些问题、请帮助检查。

块:

测试1:VREF 通过3.3K 电阻连接到 CANH、CANL

CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L

显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V

隐性:CAN_H:1.8V CAN_L:1.8V

问题是:

通过 电阻将 Vref 连接到 CAN 总线、隐性电平被下拉至1.8V、这与 ISO11898 2.0-3.0V 的要求不一致。 同时、数据表描述了2.3v 的拼写错误、没有 最小值和最大值;

手册中显性 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小。

从显性到隐性、波形的处理速度较慢

然而、ISO11898要求使用 vysm0.9 ~1.1、这在这里不能满足。

测试2:移除 Vref 和 CANH、CANL 之间的3.3K 电阻。

CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L

显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V

隐性:CAN_H:2.2V CAN_L:2.2V

以下是问题:

如果不 通过电阻将 CAN 总线连接到 Vref、隐性电平为2.2V、这与 ISO11898在2.0V 至3.0V 范围内的需求一致

主 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小

从显性到隐性、波形中的过程将变慢(与测试1不同)。

然而、ISO11898要求 Vysm0.9 ~1.1、这在这里也不能满足。

5、这里、当 CAN L 从隐性变为显性状态时、会有一个回路磺酸。

这一问题困扰了我们很长时间,我们希望尽快得到你的答复。非常感谢。

青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    感谢您向 E2E 提出问题。 虽然3.3V CAN 收发 器与符合 ISO11898-2标准的收发器兼容、但3.3V CAN 收发器本身并不符合 ISO11898-2标准。 其中一个主要原因是您指出、器件无法满足隐性电压电平、同时满足对称要求。

    此外、发布的图片没有显示在我的一侧、是否可以将它们直接发送到我的电子邮件? 您可以通过单击我的用户名来找到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些图像未成功上传。  我将再次发送它们。

    虽然3.3V CAN 收发 器与符合 ISO11898-2标准的收发器兼容、但3.3V CAN 收发器本身并不符合 ISO11898-2标准。"

    ---- 我仍然无法理解这句话的含义、您能否详细说明一下。

    您好、TI 专家、

    我们使用 的是 SN65HVD230、 这里有一些测试结果、我们有一些问题、请帮助检查。

    块:

    测试1:VREF 通过3.3K 电阻连接到 CANH、CANL

    CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L

    显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V

    隐性:CAN_H:1.8V CAN_L:1.8V

    问题是:

    通过 电阻将 Vref 连接到 CAN 总线、隐性电平被下拉至1.8V、这与 ISO11898 2.0-3.0V 的要求不一致。 同时、数据表描述了2.3v 的拼写错误、没有 最小值和最大值;

    手册中显性 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小。

    从显性到隐性、波形的处理速度较慢

    然而、ISO11898要求使用 vysm0.9 ~1.1、这在这里不能满足。

    测试2:移除 Vref 和 CANH、CANL 之间的3.3K 电阻。

    CH1:CAN_H、CH2:CAN_L、F1:CAN_H-CAN_L

    显性:CAN_H:2.8V CAN_L:1.0V

    隐性:CAN_H:2.2V CAN_L:2.2V

    以下是问题:

    如果不 通过电阻将 CAN 总线连接到 Vref、隐性电平为2.2V、这与 ISO11898在2.0V 至3.0V 范围内的需求一致

    主 CANH 的最小值为2.45v、与 ISO11898的2.75v 不匹配。 2.8V 和2.75V 的裕度非常小

    从显性到隐性、波形中的过程将变慢(与测试1不同)。

    然而、ISO11898要求 Vysm0.9 ~1.1、这在这里也不能满足。

    5、这里、当 CAN L 从隐性变为显性状态时、会有一个回路磺酸。

    这一问题困扰了我们很长时间,我们希望尽快得到你的答复。非常感谢。

    青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我添加了上述图片、您能帮助再次检查吗?

    谢谢。

    青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我在上面添加了图像。 请帮您检查一下、非常感谢。

    青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    感谢您的耐心等待、TI 于20年4月10日休假、因此延迟了响应。

    当我看到 SN65HV230收发  器与符合 ISO11898-2标准但本身不符合标准的器件兼容时、我的意思是3.3V CAN 收发器永远不会完全符合 ISO11898-2标准。 它们是兼容的、因为它们仍然可以在具有符合 ISO11898-2规范的5V CAN 收发器的 CAN 总线上工作。

    3.3V CAN 收发器无法符合 ISO11898-2标准、因为它们的设计方式以及使用3.3V 作为主电源的限制。 ISO11898-2标准是针对汽车环境中的5V CAN 收发器编写的、因此对使用5V 电源的显性和隐性电平有特定的电压电平要求。 由于3.3V CAN 收发器使用3.3V 电源、并且设计为可与5V 收发器互操作、因此无法满足 ISO11898-2的隐性电压要求、因此无法满足其对称性要求。

    在每个隐性电平下出现的"充电"波形是由于隐性电平设置为高于 Vcc/2以满足 ISO11898-2的隐性电平要求介于2和3伏之间。 当一个显性位由3.3V 收发器驱动时、共模电平下降几百毫伏、一旦器件返回到隐性状态、电压将充电回隐性电平偏置。 有关这方面的更多信息、请参阅11.3.1.2.1节中的数据表。  

    您看到的所有内容都是所有3.3V CAN 收发器的预期结果、而不仅仅是德州仪器(TI)的3.3V CAN 收发器。 这些器件不符合 ISO11898-2标准、因为该标准是针对5V CAN 收发器编写的。 此常见问题解答中还提供了更多信息

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Eric。

    这非常清楚。