Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 大家好、
我们希望将两个 THVD1450的 R 和 D 引脚连接在一起、但不确定它是否可以工作。 请帮助确认:
两个 R 引脚能否连接在一起? 如果是、R 引脚将执行"和"计算。 例如、两个 THVD1450充当接收器、当 ① Ω 的 A/B 引脚短接时、 ① Ω 的 R 将为高电平;当 ② Ω 的 R 为低电平时、UART_RX 是否会接收到低电平?
由于数据表没有将 R 引脚的输出架构设置为推挽或开漏、因此我们无法确认。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao