This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:两个 THVD1450连接的 D 和 R 引脚有问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885810/thvd1450-the-d-and-r-pins-of-two-thvd1450-connection-question

器件型号:THVD1450

大家好、

我们希望将两个 THVD1450的 R 和 D 引脚连接在一起、但不确定它是否可以工作。 请帮助确认:

两个 R 引脚能否连接在一起?  如果是、R 引脚将执行"和"计算。 例如、两个 THVD1450充当接收器、当 ① Ω 的 A/B 引脚短接时、 ① Ω 的 R 将为高电平;当 ② Ω 的 R 为低电平时、UART_RX 是否会接收到低电平?  

由于数据表没有将 R 引脚的输出架构设置为推挽或开漏、因此我们无法确认。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当/RE 引脚为低电平时、R 输出使用推挽结构。  在这种情况下、不应将多个输出连接在一起、因为如果驱动相反状态、它们可能会相互竞争。  然而、当/re 为高电平时、R 输出为高阻态  因此、如果您适当地控制/RE 信号、一次只启用一个接收器、则可以将多个 R 引脚连接在一起。

    如果您希望将多个有源接收器连接在一起并执行"和"功能、则可以将一个二极管连接到每个 R 输出、以阻止其驱动高电平、然后在二极管另一侧的共享网络上使用上拉电阻。  这将有效地将 R 输出从推挽转换为开漏实现。

    此致、
    最大