This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:这是否可用于双绞线操作(而不是同轴电缆)?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895072/sn65hvd63-can-this-be-adapted-for-a-twisted-pair-operation-not-coax

器件型号:SN65HVD63

您好 INT 团队、

该器件是否可用于双绞线操作?

从数据表中的图24可以看出双绞线操作的参考、您能更详细地解释一下这个图吗?

是否有应用手册或更多材料说明了如何针对双绞线操作调整此器件?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    数据表中提到的双绞线实际上是指使用 RS-485进行的传输、这是 AISG 接口支持的另一个物理层。  您可以根据需要发送 SN65HVD63的 OOK 信令、不过、您只需确保所用的介质能够支持载波频率(即、插入损耗不会太高、使线路末端信号保持在接收器灵敏度水平以上)。  OOK 输出为单端(以接地为基准)、因此您可以使用双绞线中的互补线来承载接地、也可以使用平衡-非平衡变压器将 OOK 信令转换为平衡差分信号。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    太棒了、感谢您的回答!

    还有一个后续问题、我想尝试将其耦合到直流电源轨上-您建议如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    这可以通过"偏置 TE"结构来实现。  也就是说、高频 OOK 信令可通过串联电容耦合到线路/从线路去耦、而直流电源可通过串联电感耦合/去耦。  这使得电源电路在 OOK 载波频率下具有高阻抗、因此它不会加载高频信令并导致数据失真或丢失。  同样、电感会有效阻止 OOK 信号进入电源轨并向系统引入噪声。  电容器还会阻止 OOK 接收器检测到直流信号、并允许其在正常电压范围内继续运行。  如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大