您好 INT 团队、
该器件是否可用于双绞线操作?
从数据表中的图24可以看出双绞线操作的参考、您能更详细地解释一下这个图吗?
是否有应用手册或更多材料说明了如何针对双绞线操作调整此器件?
谢谢、
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lauren、
数据表中提到的双绞线实际上是指使用 RS-485进行的传输、这是 AISG 接口支持的另一个物理层。 您可以根据需要发送 SN65HVD63的 OOK 信令、不过、您只需确保所用的介质能够支持载波频率(即、插入损耗不会太高、使线路末端信号保持在接收器灵敏度水平以上)。 OOK 输出为单端(以接地为基准)、因此您可以使用双绞线中的互补线来承载接地、也可以使用平衡-非平衡变压器将 OOK 信令转换为平衡差分信号。
此致、
最大
Lauren、
这可以通过"偏置 TE"结构来实现。 也就是说、高频 OOK 信令可通过串联电容耦合到线路/从线路去耦、而直流电源可通过串联电感耦合/去耦。 这使得电源电路在 OOK 载波频率下具有高阻抗、因此它不会加载高频信令并导致数据失真或丢失。 同样、电感会有效阻止 OOK 信号进入电源轨并向系统引入噪声。 电容器还会阻止 OOK 接收器检测到直流信号、并允许其在正常电压范围内继续运行。 如果这不清楚、请告诉我。
此致、
最大