This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:DS25CP102用作 LVDS 开关

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894901/ds25cp102-ds25cp102-work-as-a-lvds-switch

器件型号:DS25CP102

尊敬的团队:

客户想知道 DS25CP102是否适合其应用。

它们有两个通道 LVDS CLK 作为输入信号、但它们只希望使用一个通道作为输出信号。 至于要输出的输入信号、他们希望可以进行选择。

您能否帮助确认这是否有效。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    这是可行的。 使用引脚 SEL0和 SEL1 -引脚7和8 -它们可以选择哪个输入进入输出。 请注意数据表的表1。

    例如、假设他们只想使用 OUT0。 在这种情况下、他们将选择 SEL0 = 0以启用 IN0至 OUT0。 或选择 SEL0 = 1以启用 IN1至 OUT0。 它们可以将 SEL1保留为无连接(有内部下拉电阻器)。  

    此致、、、、、 Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回答。 我上传了客户的原理图、敬请查看。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    原理图看起来正常。 如果没有其他问题、请关闭此 E2E 主题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    明白了、感谢您的支持。

    此致、

    Sammi