This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:下行端口配置

Guru**** 2926600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895306/tusb8042a-downstream-port-configuration

器件型号:TUSB8042A

您好!

该应用使用 TUSB8042A 作为3个下行 USB 端口的集线器: 2个 USB3.0端口和1个 USB2.0端口。 请在下面找到原理图。

1.您能帮助查看原理图中的连接吗?

2.在数据表中、 P22 在表4中。  TUSB8042A 下行端口配置示例 如下所示。  对于3端口应用程序,物理端口为2、3和4。 在与原理图一致的配置下、是否可以使用物理端口1、2和3?

3.器件是否可以实现默认配置的应用、而该应用可能不需要 EEPROM 或 任何 I2C 操作?

 非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    默认情况下、集线器将在所有端口上以 USB 3.0和 USB 2.0速度工作。  不同的端口配置和映射适用于以下情况: 如果您仅使用3个端口,则可以配置集线器以报告它只有3个端口。  在功能上不需要此功能、但 USB-IF 要求最终产品获得官方认证标记、即不可拆卸端口、仅 USB 2.0端口或相应未使用的端口。

    原理图反馈。

    1. GRSTz 已经有一个内部上拉电阻器。
    2. 下游 SS TX 线路需要交流电容器。
    3. SCL/SDA 似乎同时安装了上拉和下拉电阻器。  如果未安装 EEPROM、则也不需要。
    4. 请注意、安装连接到集线器的空白 EEPROM 将导致集线器在上电复位时自动进入编程模式。
    5. 成组和 FULLPWRMGMTz 应在您的系统中被下拉至低电平或保持未连接状态(因为您的电源开关不成组并且您正在执行电源管理)。  这些线路上的状态输出只有在通过 I2C/SMBus 进行配置时才有效。  

    此致、

    JMMN