Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8042A 您好!
该应用使用 TUSB8042A 作为3个下行 USB 端口的集线器: 2个 USB3.0端口和1个 USB2.0端口。 请在下面找到原理图。
1.您能帮助查看原理图中的连接吗?
2.在数据表中、 P22 在表4中。 TUSB8042A 下行端口配置示例 如下所示。 对于3端口应用程序,物理端口为2、3和4。 在与原理图一致的配置下、是否可以使用物理端口1、2和3?
3.器件是否可以实现默认配置的应用、而该应用可能不需要 EEPROM 或 任何 I2C 操作?
非常感谢。