Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042HGV 大家好、
我的客户希望将器件 TCAN1042HGV 用于 CAN 接口。 您能帮您分享有关 总线故障的更多信息吗? 当它触发 总线故障 保护时会发生什么情况? 该功能有哪些优势?
电流的电压。 为什么总线故障模式 电流 为180mA? 它更大。 对于 无总线故障的正常工作条件、电流将为80mA、对吧?
谢谢。