This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:有关 CAN 总线故障保护的一些问题

Guru**** 2880620 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895000/tcan1042hgv-some-questions-about-can-bus-fault-protection

器件型号:TCAN1042HGV

大家好、

我的客户希望将器件 TCAN1042HGV 用于 CAN 接口。 您能帮您分享有关 总线故障的更多信息吗? 当它触发 总线故障 保护时会发生什么情况?  该功能有哪些优势?

电流的电压。  为什么总线故障模式 电流 为180mA? 它更大。 对于 无总线故障的正常工作条件、电流将为80mA、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    总线故障保护是指 CAN 总线对电池短路时 CAN 总线上的绝对最大额定电压。 这只是意味着、如果 CAN 总线暴露在极端电压条件下(非 H 版本为+/- 58V、H 版本为+/- 70V)、则引脚和器件不会损坏。

    总线故障条件下显性状态的参数是 CAN 总线在显性状态下驱动、同时对电池短路且电池具有反极性的罕见情况。 这种情况不太可能发生、但即使发生这种情况、也会持续很短的时间、因为显性超时会使总线从驱动显性状态中释放出来、并且电池具有反极性、CAN 收发器将不再通电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、