This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HPD 输出控制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893647/tdp158-control-of-hpd-output

器件型号:TDP158

您好!

我想确认一下 TDP158上 HPD_SRC 输出引脚的行为。 如果我将 HPDSNK_GATE 位设置为"0"、是否会将 HPD_SRC 驱动为低电平? (非 Hi-Z)。

谢谢、

Denis Alain、Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis

    当 HPDSNK_GATE _EN 设置为"0"时、HPD_SRC 取决于 HPD_SNK 的状态。 我建议使用弱下拉电阻器将 HPD 保持在已知状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我犯了一个错误:我想知道 当 HPDSNK_GATE _EN 设置为"1"时会发生什么情况。 在数据表中、我们可以看到(第31页):

    HPDSNK_GATE _EN ="1"–HPD_SNK 不会传递到 HPD_SRC。

    我们还可以在数据表中阅读:

    该字段设置是否将 HPD_SNK 信号传递到 HPD_SRC 以及无论是否保持置为无效状态的 HPD_SRC。  

    TI 的"取消置位状态"是什么? 与许多 HDMI 芯片一样、它是开漏吗?

    我的目标是了解我是否可以通过切换此位或通过芯片的 I2C 接口以任何其他方式将 HPD_SRC 引脚驱动为低电平、并强制 HDMI 发送器读回 EDID。

    谢谢、

    Denis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis

    取消置位意味着 HPD_SRC 处于低电平状态。 如果您设置  HPDSNK_GATE _EN ="1"–HPD_SNK 不会传递到 HPD_SRC、 我将使 HPD_SRC 保持未连接状态、并将源 HPD 直接连接到接收器 HPD、同时将 DP158 HPD_SNK 连接到源端和接收端之间的此连接。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我要这个。

    此致、

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis

    此外、根据 HDMI 规范第8.5节、当 EDID 准备就绪后、接收端应在 HPD 上驱动高电压电平、然后从源端看到5V 电源。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。

    此致、

    Denis。