Other Parts Discussed in Thread: TDP158
您好!
我想确认一下 TDP158上 HPD_SRC 输出引脚的行为。 如果我将 HPDSNK_GATE 位设置为"0"、是否会将 HPD_SRC 驱动为低电平? (非 Hi-Z)。
谢谢、
Denis Alain、Eng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
很抱歉、我犯了一个错误:我想知道 当 HPDSNK_GATE _EN 设置为"1"时会发生什么情况。 在数据表中、我们可以看到(第31页):
HPDSNK_GATE _EN ="1"–HPD_SNK 不会传递到 HPD_SRC。
我们还可以在数据表中阅读:
该字段设置是否将 HPD_SNK 信号传递到 HPD_SRC 以及无论是否保持置为无效状态的 HPD_SRC。
TI 的"取消置位状态"是什么? 与许多 HDMI 芯片一样、它是开漏吗?
我的目标是了解我是否可以通过切换此位或通过芯片的 I2C 接口以任何其他方式将 HPD_SRC 引脚驱动为低电平、并强制 HDMI 发送器读回 EDID。
谢谢、
Denis。