This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:随机 CRC 错误-具有外部时序的图形发生器。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159442/ds90ub941as-q1-random-crc-errors---pattern-generator-with-external-timing

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我们将遵循 DSI 启动指南。 对于某些电路板、当使用配置了外部时序的图形发生器时、会出现一些 CRC 错误。 不同电路板的 CRC 误差率不同、从每隔几秒~6个误差到每隔30分钟~6个误差不等。 其中包括一些寄存器转储以供参考。 是否有任何寄存器或配置可以特别调整以提高 CRC 错误率?

注意:在某些电路板上、我们没有遇到任何 CRC 错误。

串行器- DS90UB941、

解串器- DS90UB948

e2e.ti.com/.../ds90ub941as_5F00_register_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、  

    我将深入研究这个问题、并在2012年10月之前回复您。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selva、  

    您能否验证步骤是否在 DSI 启动流程中? CRC 问题似乎是 DSI 源配置错误的潜在结果。 如果您可以帮助我了解以下流程图、我们可以交叉检查 LP11转换和 EOTP 生成等常见问题。 此外、在使用外部时序信号发生器时、是否有任何报告的电路板出现 CRC 错误的视觉效果?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本州、

    对于 LP11、我已经具有了 tskip 值。 但我可以屏蔽 EoTp 位并进行检查,同时您是否可以为以下配置提供配置文件:  

     

    我想交叉检查 DSI 设置:  

     

    像素时钟:113.2MHz

     

    DSI 时钟:339.6 MHz

     

    949串行器地址:0x18 - 8位

     

    948解串器地址: 0x68–8位

    谢谢、

    Selva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、  

    我已通过电子邮件发送请求的配置。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu Huang、

    我们是否需要将 patgen 寄存器配置为使用外部时钟内部时序运行?  

    如果我运行 patgen,而不在 patgen 页中配置水平和垂直分辨率

    1)外部时钟和外部时序;2)具有内部时序的外部时钟、我看到 CRC 错误。  

    如果我使用上述水平和垂直配置配置配置 Patgen 寄存器、并运行1)具有外部时序的外部时钟或2)具有内部时序的外部时钟。

    测试这两种模式的正确方法是什么?

    谢谢、

    Selva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、  

    我不确定问题是什么、您能澄清吗?

    需要为 patgen 配置水平和垂直分辨率、我随附了一份应用手册、该应用手册可能有助于解决与 patgen 相关的任何问题。  

    e2e.ti.com/.../snla132g_5F00_PatGenFPD3.pdf

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我没有为内部时序配置 patgen 寄存器。 (Hysnc 、Vsync 等的分辨率和极性)。 现在、这些寄存器采用其默认值。

    在这种情况下。 假设我正在运行外部时钟和内部时序测试用例。  

    模式测试采用的是 DSI 分辨率还是我的 patgen 寄存器分辨率和时序? (即 、根据数据表、寄存器中的默认配置。)

    在这种情况下、我会遇到 CRC 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、  

    在外部时钟和内部时序模式下、需要配置 PATgen 时序寄存器、例如分辨率和极性。 模式测试将采用 patgen 分辨率、不能保留为默认值。  

    如果您使用 ALP、则 有一个内置的图形发生器选项卡、可帮助您进行配置。  

    最棒的