This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:DP 交替模式辅助通道电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, HD3SS460, TPS65988, TPS65987D, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963822/tps65982-dp-alt-mode-aux-channel-voltage

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: HD3SS460、 TPS65988、 TPS65987D、 TPD6S300A

您好!

我们的设计使用 tps65982作为 DP 拉电流、大多数 DP 灌电流工作正常。 但是、其中一些器件在辅助通信方面存在问题(但成功协商了 DP-alt-mode)。 为了进行调试、我们使用 Unigraf UCD-340 DP 交替模式发生器和分析仪对我们的设计进行了测试、并使用 UCD-340的"AUX (SBU)线路测试"在 AUX 上产生了错误的电压电平:

```μ A

0000.000.001:开始测试"AUX (SBU)线路测试"
0000.000.068:USB ET 电缆包含1条 USB2.0信道
0000.005.512:设置直向电缆方向
0000.006.340:断开 CC 线路1500ms ...
0001.508.631:设置 UFP 角色
0001.509.738:连接 CC 线路
0001.509.783:等待连接 DUT 10000ms ...
0001.657.860:DUT 连接
0001.657.906:等待 DP 交替模式5000ms ...
0001.985.458:DP 交替模式激活
0001.985.505:将 HPD 设置为低电平以避免 AUX 通信
0002.186.109:测量 AUX+线路上的电压电平... 1.581V
0002.329.159:测量 AUX-线路上的电压电平... 0.007V
0002.481.897:翻转电缆方向设置
0002.482.728:断开 CC 线1500ms ...
0003.990.288:设置 UFP 角色
0003.991.396:连接 CC 线路
0003.991.444:等待连接 DUT 10000ms ...
0004.127.838:DUT 连接
0004.127.885:等待 DP 交替模式5000ms ...
0004.455.151:DP 交替模式激活
0004.455.200:将 HPD 设置为低电平以避免 AUX 通信
0004.656.129:测量 AUX+线路上的电压电平... 1.582V
0004.800.088:测量 AUX-线路上的电压电平... 0.007V
0004.944.640:测试结果:
0004.944.688:直向电缆:
0004.944.788: AUX+:1.581V 超出范围[0.100V、0.600V ]
0004.945.101: AUX-:0.007V 超出范围[2.500V、3.000V]
0004.945.365:翻转电缆:
0004.945.464: AUX+:1.582V 超出范围[0.100V、0.600V ]
0004.945.783: AUX-:0.007V 超出范围[2.500V、3.000V]
0004.946.047:后置测试电缆重新插入
0004.946.857:断开 CC 线220ms ...
0005.167.551:恢复 CC 线路
0005.175.067:测试失败:“AUX (SBU)线路测试”
0005.175.140:错误:17:AUX+上的电压不正确

***测试完成--失败(错误代码17)***

```μ A

根据 TI 建议、我们已从 DP_AUX 通道中移除上拉/下拉电阻、因此 tps65982 J1/J2直接连接到 imx8MQ 的 DP_AUX_N/DP_AUX_P 焊球(在那里称为 HDMI_AUX_P/HDMI_AUX_N、因为 SoC 可以驱动 DP 和 HDMI)。 这里的问题可能是什么、您建议如何解决?

注意:我们已经验证了其他不使用 tps65982的 DP 交替模式源是否按预期通过了 UCD340的"AUX (SBU)线路测试"。  我们还验证了 UCD 340的链路训练测试(DP_TX*在 我们的设计中通过 TI HD3SS460进行多路复用)是否符合我们的设计预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否随附您关注的原理图或参考设计?

    请注意、TPS65982已停产、不建议用于新设计。 TPS65987D/TPS65988是下一代器件建议。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    以下是原理图中的相关器件(标记为 NC 的器件未组装):

    这是一种现有设计、因此我们无法切换到其他组件、除非它们是直接替换的(我将单独提出一个有关升级建议的问题)、因此我们需要先修复现有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 您是否能够探测这些线路并确认它们是否处于欠压?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    >感谢您提供原理图。 您是否能够探测这些线路并确认它们是否处于欠压?

    为避免前后来回移动:应测量哪些点、我应期望值是多少? 我可以测量 SBU 通道、但这就是 UCD-340已经测量的内容。

    (另请注意、我们已成功与某些接收器进行 DP 通信)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请继续探测这些线路、以确认软件是否正确读取了硬件电压。  

    我将与团队内部核实您在这里看到的内容。 请留出几天时间进行审核。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >是的、请继续探测这些线、以确认软件是否正确读取了硬件电压。  

    供应商对其他设备进行了验证(www.unigraf.fi/.../)

    >我将与团队内部核实您在这里看到的内容。 请留出几天时间进行审核。

    谢谢、期待这一点、因为 TI 在 e2e.ti.com/.../2400285上提出了这一点、 很难做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您检查软件电压读数。  

    从日志中可以看到 SBU 行翻转了吗? 您能否遵循从 DP 源端到 Type-C 连接器的 AUX 连接和 SBU 连接、以确保它们不会在任何位置切换?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    >从日志中、SBU 行看起来是翻转的? 您能否遵循从 DP 源端到 Type-C 连接器的 AUX 连接和 SBU 连接、以确保它们不会在任何位置切换?

    是的、我们已验证这些未交换。 在早期的设计中(在原理图的 N/C 位置有上拉/下拉)、电压电平被交换、但是根据 TI 的建议移除了这些电阻器、以便 tps65982完全控制上拉/下拉、从而正确处理电缆翻转。

    期待您希望我们测量的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在查找您的测试中预期的电压:

    0004.944.788: AUX+:1.581V 超出范围[0.100V、0.600V ]
    0004.945.101: AUX-:0.007V 超出范围[2.500V、3.000V]
    0004.945.365:翻转电缆:
    0004.945.464: AUX+:1.582V 超出范围[0.100V、0.600V ]
    0004.945.783: AUX-:0.007V 超出范围[2.500V、3.000V] 

    我仍然认为它们发生翻转的原因是 AUX+和 AUX-反映了另一个器件在您的测试的两个版本中的预期电压、如上所示。 您的测试仪是否有您可以检查的翻转信号?
    谢谢、
    Emma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我看到电压与电缆翻转一起翻转-因此我也认为 布线可能是错误的、但我们检查并发现没有这样的结果)。 我们再次检查这里的*,*以确保路由没有任何问题(我会在上面张贴)。 但除此之外、电压也始终过低。

    请注意、我们使用 UC-340全部测试的其他 DP 源

    -在[0.100V、0.600V ](辅助+)、 [2.500V、3.000V](辅助-)的预期范围内报告的电压

    -电缆翻转时的电压正确翻转(电缆翻转由测试仪自动完成)

    >您的测试仪是否有您可以检查的翻转信号?

    您是说测试仪本身可能交换了 SBU1/SBU2吗? 否、测试仪会检测电缆方向并在内部翻转通道以进行测试(如上所述、使用其他器件进行验证)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将等待您对路由的双重检查。 我会说这是我们最可能的错误点。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我们将再次检查这里的*,以确保路由没有任何问题(我会在上面公布)

    我们再次检查了布线(在原理图中和实际 PCB 上)、它看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在多个电路板上看到此行为?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是的、这在我们手头的板上是一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试调试此问题时、您是否有电阻器选项来更改接线以切换 AUX+/-信号? 我想指出的是、切换信号不会对这个问题产生影响。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    >在尝试调试此问题时,您是否有电阻器选项来更改接线以切换 AUX+/-信号? 我想指出的是、切换信号不会对这个问题产生影响。

    这在电路板上很难做到。 是否有办法通过固件更改以相反的方式执行多路复用 AUX+/AUX?

    >是的、请继续探测这些线、以确认软件是否正确读取了硬件电压。

    有关我们*应该*测量的电压的新闻(https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/963822/3566153#3566153)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我在几天内进一步探讨这一点。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    当然。 关于固件修改、它看起来好像可以配置上拉/下拉:

    但是,在我可以找到的文档中,没有进一步提到*如何做到*这一点。 您也能检查这些详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法通过固件交换多路复用器。  

    SBU 线路上的预期高电压介于2V 和3.3V 之间、而预期低电压为0-0.8V。  

    为了在硬件上验证是否没有划线、请执行以下连续性验证:

    -测量 SBU1在连接器处的电压、然后检查 EMI 滤波器、PD 控制器和 PD 控制器输出上 AUX 处的电压。  

    请对 SBU1和 SBU2执行以下验证、并告知我结果。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我将检查这些内容并报告。 谢谢!

    了解如何配置上拉/下拉电阻器仍然是一件很棒的事情。 第9.3.4.5节指出,这是可能的,但没有详细资料*如何做到这一点*。 您也可以在这里提供帮助吗? 提前感谢、新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、我会等待您的报告! 我正在与我们的固件团队进行检查、但我不认为这些上拉/下拉是用户可配置的。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我听到了固件团队的反馈。 在这种情况下,“可配置”意味着可以由 FW 而不是用户进行编程。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    下面是我得到的(U2是 TPD6S300A):

    #常规插头方向

    插座 U/V U2 (USB-C 插头侧) U/V U2 (tps65982侧) U/V
    A8 0.9. SBU1 0.9. SBU1 0.9.
    B8. 0 SBU2 0 SBU2 0

    #翻转插头方向

    插座 U/V U2 (USB-C 插头侧) U/V U2 (tps65982侧) U/V
    A8 0 SBU1 0 SBU1 0
    B8. 0.9. SBU2 0.9. SBU2 0.9.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 tps65982直接测量的结果:

    ```μ A

    #常规 pulug 方向(在 tps65982下测量)

    Type-C 端 U/V SoC 侧 U/V
    SBU1 0.9. DP_AUXP 0.9.
    SBU2 0 DP_AUXN 0

    #常规 pulug 方向(在 tps65982下测量)

    Type-C 端 U/V SoC 侧 U/V
    SBU1 0 DP_AUXP 0.9.
    SBU2 0.9. DP_AUXN 0

    ```μ A

    因此(正如最初假定的) SBU 通道在电缆翻转时进行多路复用、PCB 上的通道正确布线(不交换)、但由于移除了 SoC 侧的上拉/下拉电阻器(根据 TI 的建议)、电压看起来是交换的。 Emma、您是否建议在 SoC 侧添加上拉/下拉电阻(原理图位于该主题的开头)?

    此线程  表示不应添加上拉/下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与团队交谈过、是的、请在上拉和下拉列表中重新添加。 您应该在 AUX_N 上添加一个100k 上拉电阻至3.3V、并在 AUX_P 上添加一个100k 下拉电阻至接地。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    添加了上拉电阻后、反向电压电平将处于您建议的范围内(与 UCD-340的预期范围相匹配:

    *插头方向正常

    插头 U/V
    A8 0.25.
    B8. 2.8.

    *插头方向颠倒

    插头 U/V
    A8 2.8.
    B8. 0.25.

    尚未标记为"已解决  "、因为对于某些现场器件、仍然能够控制 tps65982上的上拉电阻器(不过、我可以为此打开单独的外形线程)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65982不具有可配置的上拉电阻。 我们之前讨论过的上拉/下拉仅由固件控制、不能是用户控制器。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Emma Hoying"]

    TPS65982不具有可配置的上拉电阻。 我们之前讨论过的上拉/下拉仅由固件控制、不能是用户控制器。

    [/报价]

    也许我理解不正确、但固件修改不会使使用不同(预定义)上拉电阻器成为可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件固件不可修改、因为它用于多路复用器的内部工作。 它将无法进行配置。   

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    >器件固件不可修改、因为它用于多路复用器的内部工作。 它将无法进行配置。  

    这不是我所希望的,而是回答我的问题。 感谢所有这些帖子的反馈!