This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:仅供参考

Guru**** 2793875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65988, TPS55288, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964009/tps65988-only-source

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS55288TPD6S300

当前的情况是、我们的产品未连接到电源。 连接到 USB-C 端口的笔记本电脑将为产品充电。
但是、我们需要的结果是笔记本电脑无法为产品充电。 我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在端口1和端口2中将寄存器0x28端口配置重新配置为 DFP 而不是 DRP。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma。 感谢你的答复

    但我的问题还没有得到解决。 我的产品已连接到笔记本电脑、笔记本电脑仍会向我的产品发送 PDO。

    这是我记录的 PD 日志

    感谢您的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma。 感谢你的答复

    但我的问题还没有得到解决。 我的产品已连接到笔记本电脑、笔记本电脑仍会向我的产品发送 PDO。

    这是我记录的 PD 日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能从日志中很好地说明它、但看起来笔记本电脑发送的是获取源电容器、而您的 DFP 设备没有响应。 您是否仍然看到 DFP 的灌电流?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    笔记本电脑仍会为我的产品充电,VBUS 上仍有电压,但电压将从0变为5V,然后从5变为0V,并反复地。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布您正在使用的项目? 我将在 EVM 上对此进行评估。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID_5F00_DFP.pjt

    您好 Emma

    这是我更改的 PJT 文件(DRP 更改为 DFP)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的 EVM 上测试了您的配置设置。 我无法重现您看到的问题。 您能否检查调试寄存器:状态并对寄存器进行屏幕截图?  

    此外、请尝试此项目并告诉我结果: e2e.ti.com/.../CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID_5F00_DFP_5F00_Edited.pjt

    我编辑了端口控制寄存器以不处理和电源或数据角色交换、并删除了所有灌电流能力 PDO。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    我不知道如何使用 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1.1的调试模式、我需要如何操作它?

    下载您提供的 PJT 文件生成的代码后、结果相同。

    笔记本电脑仍报告 SOURCE _CAP、然后产品将不会回复。

    谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是笔记本电脑报告源电容器的预期行为。 这并不意味着笔记本电脑和产品同意签订合同。 如果您的商品未回复、则两者不同意合同、这是您想要的理想行为、因为您的商品只是来源。  

    请观看此视频以了解有关调试模式的更多信息:    

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    我希望的预期行为是、当产品未连接到电源时、双方之间将没有 PD 通信、VBUS 上将没有电压。

    我读取0x1A 的值(状态寄存器)。

    如果产品通电、则值为000000010020002d。

    结果:本产品为笔记本电脑供电

    如果未连接电源、有时该值为000000000000、有时为0000000000000020。

    结果: 笔记本电脑不断向产品发送 SOURCE CAP、VBUS 上有电压(0V->5V->0V)

    预期:笔记本电脑不会向产品发送 scource_cap、并且 VBUS 上没有电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我发送有关 VBUS 变化的示波器截图吗? 您已加载到电路板上的当前项目不应协商任何内容。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Emma

    这是 VBUS 电压和电流的变化范围

    电压范围约为(5.07V 至0.2V)


    这是 CC1和 CC2的电压变化


    e2e.ti.com/.../log.rar



    这是记录的 PD 日志

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定为什么在您建立连接后 CC 切换。 您是否能够在 EVM 上看到此行为?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma


    很抱歉,长时间没有答复。

    我没有65988 EVM、

    我想知道 TPS65988是否能够意识到 VBUS 没有电压的情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为 TPS65988不应协商合同。 由于我无法使用您的项目在 EVM 上重现此问题、我认为您可能存在硬件错误或无法将项目加载到您的器件上。 如何将项目加载到设备上?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    下面是 TPS65988的原理图


    下载内容是使用 STM32的 DFU 器件
    我们的产品是扩展坞。 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未附带原理图。 您能否澄清一下"STM32"在本例中的含义?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    TPS65988

    TPS55288

    st 的 stm32f072芯片用作 MCU、TPS65988的外部闪存通过该芯片进行更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、并将尝试在我的 EVM 上进行复制。 我下周将与您跟进。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65988:VBUS 无电压。 这里发生的情况是,当 PD 默认不受电时,它会在 CC 线路上显示 Rd,称为电池电量耗尽电阻,并充当灌电流。 加载 FW 后,它会将补丁作为“仅源”加载,然后它会断开连接,该过程会不断重复,这是日志中观察到的内容。 将 PD 与此行为隔离的一种方法是使用 TPD6S300等保护器件、该器件可禁用内部无电电池电阻器。 TPS65988的数据表中对该行为进行了解释、如下所示:

    谢谢、

    Emma