https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964009/tps65988-only-source
器件型号:TPS65988主题中讨论的其他器件:TPS65981、 TPS55288、 TPD6S300
当前的情况是、我们的产品未连接到电源。 连接到 USB-C 端口的笔记本电脑将为产品充电。
但是、我们需要的结果是笔记本电脑无法为产品充电。 我需要做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964009/tps65988-only-source
器件型号:TPS65988当前的情况是、我们的产品未连接到电源。 连接到 USB-C 端口的笔记本电脑将为产品充电。
但是、我们需要的结果是笔记本电脑无法为产品充电。 我需要做什么?
您好 Emma
这是我更改的 PJT 文件(DRP 更改为 DFP)
谢谢。
您好!
我在我的 EVM 上测试了您的配置设置。 我无法重现您看到的问题。 您能否检查调试寄存器:状态并对寄存器进行屏幕截图?
我编辑了端口控制寄存器以不处理和电源或数据角色交换、并删除了所有灌电流能力 PDO。
谢谢、
Emma
您好 Emma
我希望的预期行为是、当产品未连接到电源时、双方之间将没有 PD 通信、VBUS 上将没有电压。
我读取0x1A 的值(状态寄存器)。
如果产品通电、则值为000000010020002d。
结果:本产品为笔记本电脑供电
如果未连接电源、有时该值为000000000000、有时为0000000000000020。
结果: 笔记本电脑不断向产品发送 SOURCE CAP、VBUS 上有电压(0V->5V->0V)
预期:笔记本电脑不会向产品发送 scource_cap、并且 VBUS 上没有电压。
谢谢。
您好 Emma
这是 VBUS 电压和电流的变化范围
电压范围约为(5.07V 至0.2V)
这是 CC1和 CC2的电压变化
这是记录的 PD 日志
谢谢。