This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../TI_5F00_ETH_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../HA_2D00_118BAGYZNL_2D00_GY_2800_LAN_5F00_Connector_2900_.pdf
尊敬的 TI:
测试原理图使用 DP83867IRRGZT 的千兆位以太网。
(在3V 和1_8V 的净电压下、连接了另一个电源电路)
请查看并评论。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
以下是我对您的原理图的评论/问题:
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
请在下面回复您的评论。
1. 3V 为3.296Vdc。 好吗?
2.我设计的电路参考了 ADI 的 EV-Kit 原理图。(下面是链接的网站第15页,共28页)。 电动汽车套件运行良好。
www.analogue.com/.../ADSP-SC589_EZ-Board_Schematic-Rel_2-0B.pdf
4、表示未连接该 RJ45的 VCC。 对吗?
另外,我还有一个问题:RJ45连接器是否需要 ESD
抑制器,如果未连接该部件的 VCC?
5.好的。 我明白了。
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
请参阅以下内容、了解我的回答:
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Inho:
在与我的团队进行更多讨论后、请允许我纠正我在回复中的一些错误:
过去、我们遇到了一些问题、即不让中心抽头悬空会导致一些边缘 IEEE 合规性故障。 因此、我们建议将 VCC 引脚保持悬空。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
感谢你的答复。
我不理解你的第二次答复。
请回答以下我的问题。
您是说 RJ45插孔的 VCC 端口不需要连接"VDD_TI_ETH"、对吗?
而且、您的意思是 ESD 抑制器的 VDD 端口(D35、D20:我附加了该器件的数据表)需要连接"VDD_TI_ETH"、对吗?
最棒的雷加斯
全仁浩
e2e.ti.com/.../824001_2800_TVS_5F00_Diode_5F00_Dante_5F00_LAN_5F00_ESD_2900_.pdf
尊敬的 Inho:
你是对的。
RJ45的 VCC 端口不应连接到"VDD_TI_ETH"或任何其他网络。 它应该保持浮动。
ESD 抑制器的 VDD 端口应连接到"VDD_TI_ETH"。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
感谢你的答复。
在数据表中、电源配置有2种方法。
但我不理解这一点。
因此、请告知我"两个电源配置"和"三个电源配置"。
我想知道"VDDA1P8"的功能。
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
对于 DP83867、"双电源配置"使用1.1V 和2.5V 电源、而"三电源配置"使用1.1V、1.8V 和2.5V 电源。
与两个电源配置相比、三个电源配置的总体功耗更低。 下面是 DP83867功耗数据应用手册的链接。
https://www.ti.com/lit/an/snla241/snla241.pdf?ts=1609955756478
对于两个电源、VDDA1P8保持浮动、但对于三个电源、1.8V 外部模拟电源连接到 VDDA1P8。
如果您有任何其他问题、请启动另一个主题、因为此主题已解决。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
感谢你的答复。
我检查了2条电源线路上2.5V 电流消耗的差异。
此外、是否提供了 PCB 页面文件的评论和评论?
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
如果您参考的是 PCB 布局、那么我也可以在答复中查看这些文件。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
我附加 了 PCB 和原理图文件。(PCB 文件是使用焊盘布局设计的)
请查看并评论。
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
我正在审查布局、并将在 EOD 星期五之前最迟返回给您。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Inho:
以下是我对布局的评论/建议:
其中一些建议可能已经完成、但我的布局编辑器未正确导入所有内容。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
感谢你的答复。
在下面、我将对您对 PCB 的答案进行评论。
请回复我的评论。
在您的注释中、MII 是 RX_CTRL、RX_D3、RX_D2、RX_D1、 RX_D0、RX_CLK / TX_CTRL、GTX_CLK、TX_D0、TX_D1、 TX_D2、TX_D3、对吧?
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
关于清单上的第5项,它与其说是必须的,而是一项建议。 这可能不会导致任何问题、但如果您确实遇到这些信号的问题、则串扰可能是潜在的原因。 总的来说,我建议尽可能避免这种情况。
是的、这些是 MII 信号。
此致、
Adrian Kam
尊敬的 Adrian:
感谢你的答复。
5层信号(即 DP83867IRRGZT 的经交叉 MII 布线)不是高速信号。 它只是针对外设器件的开/关[3V/0v]条件的逻辑信号。
因此、我认为它不会影响 DP83867IRRGZT 的 MII 布线。
您的意见如何?
谢谢你。
此致、
全仁浩
尊敬的 Inho:
在这种情况下、我同意您的意见、因为它可能不会影响 MII 布线。 此外、走得越近、走线看起来通常彼此垂直、这应进一步减少串扰。
此致、
Adrian Kam