请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 我们将1Gbps 和100Mbps 的 DP83867E 用于实现设计标准化。 我们将 RGMII 和 SGMII 用于各种应用。 下面是我的问题:
1)我们是否可以仅使用4个用于100Mbps 的 MDI 信号、而留下其他4个信号 NC、即 TD_P_A、TD_P_B、TD_M_B、以便仅可将4根 CAT5E 电缆用作物理介质。 此设备存在于 Marvel 或 Realtek PHY 中?