This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:适用于100Mbps 的 DP83867

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966554/dp83867e-dp83867-for-100-mbps

器件型号:DP83867E

我们将1Gbps 和100Mbps 的 DP83867E 用于实现设计标准化。 我们将 RGMII 和 SGMII 用于各种应用。 下面是我的问题:
1)我们是否可以仅使用4个用于100Mbps 的 MDI 信号、而留下其他4个信号 NC、即 TD_P_A、TD_P_B、TD_M_B、以便仅可将4根 CAT5E 电缆用作物理介质。 此设备存在于 Marvel 或 Realtek PHY 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您只能在强制100Mbps 模式下使用这些功能。 请参阅数据表中的"后视镜模式"说明、选择所需的4。

    --

    此致、

    Vikram   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 控制器与 PHY 之间的接口类型如何、即支持10/100/1000 Mbps 的 RGMII 接口、我们是否可以将这4行(即 TD_P_A、TD_M_A、TD_P_B、TD_M_B)设置为100Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仅取决于 RJ45连接器侧的速度。