This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:与 TS3L4892RHHR 配合使用时总线争用

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965322/dp83620-bus-contention-while-using-with-ts3l4892rhhr

器件型号:DP83620

目前、在我们的设计 中、我们有两个具有以太网 PHY 的以太网 RJ45端口- DP83620以及 LAN 交换机 TS3L4892RHHR。

我们计划将 此 TS3L4892RHHR 器件用作直通交换机(连接两个 RJ45端口)、此时两个以太网 PHY 电源的电源未提供/故障、并且根据选择引脚的默认硬件配置、100Base TX 信号将通过另一个 RJ45端口环回。  

在正常情况下、LAN 交换机将用于将 RJ45端口与相应的以太网 PHY 连接。

在以太网 PHY 断电期间、以太网 PHY 和 LAN 直通交换机会出现任何问题、例如在交换机通电时总线争用或通过以太网 PHY 的电流泄漏。

考虑到 ETH PHY 将关闭、并且 LAN 开关将在选择用于连接两个 RJ45端口的通道的情况下通电、因此需要采取任何预防措施来应对上述情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    如果您使用系统图中所示的磁性元件、则不必担心总线争用或电流泄漏。 磁性元件应将以太网 PHY 与系统的其余部分隔离。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    交换机将位于以太网 PHY 和 RJ45之间。 此外、我们还计划使用具有集成磁性元件的 RJ45。  

    因此、在我们的设计中、我们希望确保以太网 PHY 没有电源;它不应从开关汲取任何可能影响开关或物理层的泄漏电流。

    我们的电流假设是开关是模拟的、如果未选择特定通道、则不会驱动任何电流。  

    您能确认我们的理解

    谢谢、此致、

    M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Adrian 因美国节假日的缘故现在不在办公室。 当他回来时、他会回来找你。 对延迟答复表示歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    您的理解是正确的。 以太网 PHY 在关断时不应消耗任何泄漏电流、因此开关和 PHY 应该是安全的。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    在断电期间、以太网 PHY TXD+/TXD -和 RXD+/RXD-引脚的状态是什么? 此外、通过这些引脚的最大允许电流是多少?

    此致、

    M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    Gerome 似乎正在处理以下主题中的此问题:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/967839 

    正如另一条线所说的那样,调查此事需要几天时间。 由于这是在另一个线程上回答的、我将关闭这个线程。

    此致、

    Adrian Kam