Other Parts Discussed in Thread: DP83620
目前、在我们的设计 中、我们有两个具有以太网 PHY 的以太网 RJ45端口- DP83620以及 LAN 交换机 TS3L4892RHHR。
我们计划将 此 TS3L4892RHHR 器件用作直通交换机(连接两个 RJ45端口)、此时两个以太网 PHY 电源的电源未提供/故障、并且根据选择引脚的默认硬件配置、100Base TX 信号将通过另一个 RJ45端口环回。
在正常情况下、LAN 交换机将用于将 RJ45端口与相应的以太网 PHY 连接。
在以太网 PHY 断电期间、以太网 PHY 和 LAN 直通交换机会出现任何问题、例如在交换机通电时总线争用或通过以太网 PHY 的电流泄漏。
考虑到 ETH PHY 将关闭、并且 LAN 开关将在选择用于连接两个 RJ45端口的通道的情况下通电、因此需要采取任何预防措施来应对上述情况。