This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:功率耗散

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967068/am26c31m-power-dissipation

器件型号:AM26C31M

您好!

当输出短路时、如何计算 AM26C31M 的振幅耗散?

此外、如果所有输出都短路、我是否应将其乘以4?

当输出短路时、我会问、因为我需要知道器件是否需要散热器。

此致、

Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    请原谅我们的团队在假日期间延迟回复。 我们将在本周之前再次与您进行讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    有关功率损耗、您可以查看此 博客。 回到您的具体问题、如果所有通道都短路、则电流需要乘以4。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    根据您发送的文章、在正常操作中、器件似乎存在发热问题。

    当使用5V+/-5%电源、100 Ω 差分电阻器@ 20Mhz 时、功耗为:

    PDIC = 16.8mW

    PDdc=66.65mW

    PDAC = 130.2mW

    4个输出的总功耗= 4 *(16.8mW + 66.54mW + 130.2mW)= 854.6mW

    热阻= 75.6度/瓦

    温升= 66度

    对于正常运行、这是相当高的。

    现在、当一个输出短路时、

     我相信唯一的参数变化是 PDDC:

    PDdc =(5.25V - 170mA*100 Ω)*170mA = 0.89W (用于短接输出)

    总功耗= 3个正常工作输出+短接输出= 1.54W

    在这种情况下、最大 amb 温度为30度...

    我是错了还是遗漏了什么?

    因为我们似乎有功率耗散问题。

    谢谢、此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    根据本文、当所有输出短路时、功率耗散将为:

    功耗所有通道= 4 * 5.25V * 0.17 = 3.6W。

    在此功率下、温升将为(SOIC 时) 276DEG。。

    我能否放置一个串联电阻器来限制电流?

    如何计算其值?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    您的计算可能有点悲观。 请参阅 数据表第7页的图1、了解典型用例中的功耗。

     在短路情况下、您肯定可以添加串联电阻器来限制输出电流。 另一个注意事项是、器件的电源绝对最大电流为200mA。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    很抱歉标记错误、但我已经阅读了数据表和您发送的文章几次、但我仍然不确定如何计算所有输出短路时的温升。

    这种计算非常重要、因为我需要知道是否为器件放置散热器。

    当所有输出短接时、 当 F=20Mhz 时、ICC 电流约为170mA。 在这种情况下、输出电压为0V。

    那么、在计算振差时、我只需要使用 ICC 和 VCC?

    测量功率耗散为:5V * 0.17mA = 0.85W。

    这是用于计算温升的功率?

    无需使用开关损耗或其他组件?

    谢谢,致以最诚挚的问候(新年快乐)

    Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、

    新年快乐!

    很抱歉、我没有清楚说明。 器件可提供的最大电流为200mA (最大功率为200mA*5V=1W)。 因此、在设计中、我们可能必须确保正常 运行或短路条件下的条件得到保证。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这总结了该主题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    阿萨夫