Other Parts Discussed in Thread: AM26C31M
您好!
当输出短路时、如何计算 AM26C31M 的振幅耗散?
此外、如果所有输出都短路、我是否应将其乘以4?
当输出短路时、我会问、因为我需要知道器件是否需要散热器。
此致、
Asaf Abraham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hao、
感谢您的回复。
根据您发送的文章、在正常操作中、器件似乎存在发热问题。
当使用5V+/-5%电源、100 Ω 差分电阻器@ 20Mhz 时、功耗为:
PDIC = 16.8mW
PDdc=66.65mW
PDAC = 130.2mW
4个输出的总功耗= 4 *(16.8mW + 66.54mW + 130.2mW)= 854.6mW
热阻= 75.6度/瓦
温升= 66度
对于正常运行、这是相当高的。
现在、当一个输出短路时、
我相信唯一的参数变化是 PDDC:
PDdc =(5.25V - 170mA*100 Ω)*170mA = 0.89W (用于短接输出)
总功耗= 3个正常工作输出+短接输出= 1.54W
在这种情况下、最大 amb 温度为30度...
我是错了还是遗漏了什么?
因为我们似乎有功率耗散问题。
谢谢、此致、
阿萨夫
您好 Hao、
感谢您的回复。
很抱歉标记错误、但我已经阅读了数据表和您发送的文章几次、但我仍然不确定如何计算所有输出短路时的温升。
这种计算非常重要、因为我需要知道是否为器件放置散热器。
当所有输出短接时、 当 F=20Mhz 时、ICC 电流约为170mA。 在这种情况下、输出电压为0V。
那么、在计算振差时、我只需要使用 ICC 和 VCC?
测量功率耗散为:5V * 0.17mA = 0.85W。
这是用于计算温升的功率?
无需使用开关损耗或其他组件?
谢谢,致以最诚挚的问候(新年快乐)
Asaf Abraham