大家好、
客户希望设计 TPS25750、他们有一些问题。 需要 BU 的支持来做出响应。
1.为什么应用客户化工具(GUI)中没有12V 选项?
2.客户需要12V 电源。
3.要求电源从5V 升压到12V 的机制是由应用定制工具默认配置的还是客户应通过主机 MCU 对其进行编程?
4、我们是否有任何寄存器可以读取 TPS25750中的 USB 输入电流?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Paul、
答案如下:
[引用用户="Paul Yeh"]
1.为什么应用客户化工具(GUI)中没有12V 选项?
2.客户需要12V 电源。
[/报价]
12V 将在未来更新该工具(目前计划在月底发布)。 首先、我们支持主要的 PD 电压/功率级别(5V-20V @ 3A、20V @ 5A)。
[引用用户="Paul Yeh"]
3.要求电源从5V 升压到12V 的机制是由应用定制工具默认配置的还是客户应通过主机 MCU 对其进行编程?
[/报价]
请确保 TPS25750实际支持正在设计的系统。 该器件不只提供高压源、因此请确保客户正在设计 DRP 系统。 如果是 DRP 系统、则 TPS25750会根据用户配置 GUI 的方式自动控制 BQ 电池充电器器件。
[引用用户="Paul Yeh"]
4、 我们是否有任何寄存器可以读取 TPS25750中的 USB 输入电流?
[/报价]
客户可以从活动 RDO 合同(0x35)寄存器读回工作电流。 TI.com 上的 TPS25750 HI 技术参考手册中包含该寄存器的参考
此致、
Robert