This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750设计问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966535/tps25750-tps25750-design-questions

器件型号:TPS25750

大家好、

客户希望设计 TPS25750、他们有一些问题。 需要 BU 的支持来做出响应。

1.为什么应用客户化工具(GUI)中没有12V 选项?

2.客户需要12V 电源。

3.要求电源从5V 升压到12V 的机制是由应用定制工具默认配置的还是客户应通过主机 MCU 对其进行编程?

4、我们是否有任何寄存器可以读取 TPS25750中的 USB 输入电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应用程序自定义的当前专家将在假日结束,并在返回时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    答案如下:

    [引用用户="Paul Yeh"]

    1.为什么应用客户化工具(GUI)中没有12V 选项?

    2.客户需要12V 电源。

    [/报价]

    12V 将在未来更新该工具(目前计划在月底发布)。 首先、我们支持主要的 PD 电压/功率级别(5V-20V @ 3A、20V @ 5A)。

    [引用用户="Paul Yeh"]

    3.要求电源从5V 升压到12V 的机制是由应用定制工具默认配置的还是客户应通过主机 MCU 对其进行编程?

    [/报价]

    请确保 TPS25750实际支持正在设计的系统。 该器件不只提供高压源、因此请确保客户正在设计 DRP 系统。 如果是 DRP 系统、则 TPS25750会根据用户配置 GUI 的方式自动控制 BQ 电池充电器器件。

    [引用用户="Paul Yeh"]

    4、 我们是否有任何寄存器可以读取 TPS25750中的 USB 输入电流

    [/报价]

    客户可以从活动 RDO 合同(0x35)寄存器读回工作电流。 TI.com 上的 TPS25750 HI 技术参考手册中包含该寄存器的参考

    此致、

    Robert