This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:电源开关

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967009/tusb8020b-power-switch

器件型号:TUSB8020B

大家好、Merry Christmas!

我的 MCU 只有一个 USB3.0接口、因此我决定使用集线器。 但我有一些顾虑、想确认 一下有关 TUSB8020B 的一些问题。

MCU 是必须成为共同点的 MCU。 其他2个 USB 源必须连接到 MCU、因此 MCU 是连接到上行端口的 USB 源、对吧?

2 - MCU 的 USB 通过 USB 连接与模块进行通信、但一方面没有 VBUS、另一方面有一个外部 USB-A 连接器与 USB_VBUS 一同提供。 因此、我将 MCU 的 USB_VBUS 连接到了外部电源(电路板上的5V 电源)。 在这种情况下、我们不需要使用电源开关、我们会吗? 那么、没有 PWRCTL、没有 OVERCURxZ、FULLPWRMGMT 上的上拉电阻(不支持电源开关)、我会在成组或 NC 上放置一个下拉电阻器?

3 -我在另一个线程上看到了这个答案:"TUSB8020B 是 USB 系统的有效部分、因此上行端口的 RX 会进入主机的 TX、上行端口的 TX 会进入主机的 RX。 同样、下行端口的 RX 进入器件的 TX、下行端口的 TX 进入器件的 RX。 它看起来像是所附照片的底部图。" 以下是该主题的链接、用于查看他们所讨论的图像: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/755697?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB8020B%252525252520power%252525252520switch

但我在开发板上看到的情况并非如此、TX 连接到 TX、RX 连接到 RX 连接到上行和下行。 他们是否在谈论集线器的内部功能?

谢谢、祝您假期愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、您好!

    1. 是的、MCU 将连接到集线器的上行端口。

    2. 集线器不需要电源开关即可启用、但集线器的 USB_VBUS 输入是检测输入、除非主机处于活动状态、否则不应将其拉高。  我们建议在任何暴露的端口上启用过流保护。

    在 开发板上、集线器被路由到连接器、TX 和 RX 之间的交换将在外部电缆内处理。  对于板载集线器到主机或集线器到器件的连接、必须在设计中进行交换。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 JMMN!  

    这非常有帮助。

    只需澄清第二点、请:

    '但是集线器的 USB_VBUS 输入是一个检测输入、除非主机处于活动状态、否则不应被拉高。'

    我在集线器的 USB_VBUS 上施加了5V 电压(建议使用带电阻器90.9k 和10k 的分压器)。 该5V 也是 MCU (主机)的电源、它是否正常、或者我是否应该为集线器的 USB_VBUS 引入某种延迟、例如、由 MCU 控制?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、您好!

    最好由主机控制 USB_VBUS 输入、以实现互操作性。  如果不可能、添加延迟将是下一个最佳选择。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的帮助 JMMN。

    新年快乐!