Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967009/tusb8020b-power-switch
器件型号:TUSB8020B大家好、Merry Christmas!
我的 MCU 只有一个 USB3.0接口、因此我决定使用集线器。 但我有一些顾虑、想确认 一下有关 TUSB8020B 的一些问题。
MCU 是必须成为共同点的 MCU。 其他2个 USB 源必须连接到 MCU、因此 MCU 是连接到上行端口的 USB 源、对吧?
2 - MCU 的 USB 通过 USB 连接与模块进行通信、但一方面没有 VBUS、另一方面有一个外部 USB-A 连接器与 USB_VBUS 一同提供。 因此、我将 MCU 的 USB_VBUS 连接到了外部电源(电路板上的5V 电源)。 在这种情况下、我们不需要使用电源开关、我们会吗? 那么、没有 PWRCTL、没有 OVERCURxZ、FULLPWRMGMT 上的上拉电阻(不支持电源开关)、我会在成组或 NC 上放置一个下拉电阻器?
3 -我在另一个线程上看到了这个答案:"TUSB8020B 是 USB 系统的有效部分、因此上行端口的 RX 会进入主机的 TX、上行端口的 TX 会进入主机的 RX。 同样、下行端口的 RX 进入器件的 TX、下行端口的 TX 进入器件的 RX。 它看起来像是所附照片的底部图。" 以下是该主题的链接、用于查看他们所讨论的图像: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/755697?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB8020B%252525252520power%252525252520switch
但我在开发板上看到的情况并非如此、TX 连接到 TX、RX 连接到 RX 连接到上行和下行。 他们是否在谈论集线器的内部功能?
谢谢、祝您假期愉快!