This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:主设备到多从设备485通信

Guru**** 2750355 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963955/thvd8000-master-to-multislave-485-communication

器件型号:THVD8000

您好!

我的客户在进行主从485通信时遇到了一些问题。

为 F-SET 引脚选择的波特率为38400、负载频率为500kHz、电阻为19.1K。 从器件的电感通过4.7mH 乘32个节点计算得出、但仅7个节点用于实验、电容为1uF。 实验过程的端子电阻为60 Ω、会出现以下问题。

在使用 THVD8000芯片验证程序(仅为主机或从机供电)时、上部计算机无法通过 URAT 到 USB 正确地与主机或从机交互、从而测量 MCU 的 TX 和 RX、两个引脚始终处于高电平 (如果是由端口 A 和 B 上的无输入导致的?)。 移除芯片后、上部计算机将正常通信。

在主器件和从器件通信过程中、它被中断、在正常情况下、它可以进行几秒钟的通信。 使用示波器对从器件的 RX 和 TX 侧进行了测试、观察到从器件接收到主机信号、并且未对主机做出响应。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    通信的距离是多少? 端接在何处以及如何放置?    您是否意味着如果连接了多个从器件、主器件不会从下侧接收任何信号? 您提到"卸下芯片后上部计算机将正常通信"。 您提到的是哪种芯片? 在"芯片被移除"之前和之后、您是否检查过总线波形?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    实验室距离小于0.8米。

    当独立验证从程序时。 针对从器件的程序是:从器件一直处于接收状态、并且在从器件接收到正确的数据后发回数据。 在 THVD8000芯片上焊接时、他们使用上部计算机将数据发送给从属方、后者本应将相同的数据发回、但从属方没有响应、然后移除 THVD8000芯片、发送数据、从属方将正常返回。 因此、他们怀疑 A B 端口之间没有信号输入、这会导致 TX 和 RX 之间出现高电平、从而影响上部和从 MCU 之间的通信。 (此问题是在验证过程中发现的、但不影响后续主从设备通信、他们想问为什么会出现这种情况)从设备和上层设备的连接图如下所示:

    虽然正在进行多从机通信、但并不是主机无法接收信号、而是在进行通信时、在一个节点上存在一个问题、即从机不会将信号发送回主机。 情况如下:在主机从从从从从从机获取数据并确定数据正确之后、主机程序将数据发送到第一个从机、然后将数据发送到下一个从机、以便它始终循环返回到七个从机、 如果从从器件返回的数据错误、主机再次向从器件发送数据、主机发送相同的数据、如果主机未从从从器件接收数据、则主机保持接收状态、停止通信。 因此、可以判断通信因其中一个从器件未将数据发送回主机而丢失。 他们想知道问题是什么。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    感谢您的解释、这有助于我了解系统。 但是、如果没有 THVD8000、我仍然不确定如何将数据发送到从设备? 数字逻辑是否直接通过电容器发送? 我还想确认  点对点通信(一个主器件和一个从器件)是否正常。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    如图所示、上部计算机通过 USB2UART 转换器将数据发送到从器件的 MCU。 如果没有 THVD8000、它工作正常、但与 THVD8000异常。

    2.点对点时工作正常。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    是否可以像那样捕获波形

    1) 1)点对点

    2) 2)点对点+ THVD8000从设备

    3) 3)指向点+ UART 从设备

    您提到了60欧姆端接。  总线上有多少个终端? 从节点是否具有任何终端?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    也许我没有清楚地描述这个问题、目前有两个主要问题:

    如果没有 THVD8000、上部计算机通常可以通过 uart2usb 转换器与点的 MCU 进行通信。 借助 THVD8000、上部计算机会将数据发送到 POINT 的 MCU、但不会提供数据反馈。

    具有 THVD8000的一个主器件和七个从器件:主器件向第一个从器件发送数据并获取反馈、然后向下一个从器件发送数据、直到最后一个从器件通信完成。 但是、其中一个从器件会有问题、并且不会将数据反馈给主器件、整个通信将被卡住。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    感谢您的解释。 很高兴   与我分享系统原理图。  

    是否 可以 捕获 UART 和 thvd8000通信的波形?

    2. 是否可以捕获 成功点对点 通信和失败主从通信的波形?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我将通过电子邮件向您发送原理图和波形。

    此致、

    Colin。