Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
您好!
我的客户在进行主从485通信时遇到了一些问题。
为 F-SET 引脚选择的波特率为38400、负载频率为500kHz、电阻为19.1K。 从器件的电感通过4.7mH 乘32个节点计算得出、但仅7个节点用于实验、电容为1uF。 实验过程的端子电阻为60 Ω、会出现以下问题。
在使用 THVD8000芯片验证程序(仅为主机或从机供电)时、上部计算机无法通过 URAT 到 USB 正确地与主机或从机交互、从而测量 MCU 的 TX 和 RX、两个引脚始终处于高电平 (如果是由端口 A 和 B 上的无输入导致的?)。 移除芯片后、上部计算机将正常通信。
在主器件和从器件通信过程中、它被中断、在正常情况下、它可以进行几秒钟的通信。 使用示波器对从器件的 RX 和 TX 侧进行了测试、观察到从器件接收到主机信号、并且未对主机做出响应。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢、此致、
Colin