This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963753/ts3dv642-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

您好!

关于 CEC 线路的以下 HDMI 规格:

和 ts3dv642组件的以下电气特性:

使用数据表中针对 HDMI 应用建议的组件、如何确保 Ts3dv642符合 HDMI 1.4b 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题中缺少图片、请重新附加图片吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 CEC 线路的以下 HDMI 规格:

    和 ts3dv642 组件的以下电气特性:

    使用数据表中针对 HDMI 应用建议的组件、如何确保 Ts3dv642 符合 HDMI 1.4b 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 CEC 线路的以下 HDMI 规格:

    和 ts3dv642 组件的以下电气特性:

    使用数据表中针对 HDMI 应用建议的组件、如何确保 Ts3dv642 符合 HDMI 1.4b 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请给我几天时间与我的设计团队进行讨论、以便我们了解实现这一目标的最佳方法。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉此主题出现延迟。 我在实验室中验证了、为了满足 CEC < 1.8uA 的要求、 您必须将 CEC 引脚驱动为低电平。 泄漏电流大约为1uA。 数据表中的10uA 泄漏电流规格是指 TS3DV642引脚被驱动为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。

    此致、

    亚历山德罗