大家好:
我正在使用 PCI2050B、我对 PCI2050B 的 S_CLK 有疑问。
数据表中说它应该与 S_CLKOUT9连接并且走线长度应该与其它 S_CLKOUT 连接到器件的走线长度一样。
从 PCI2050B 到器件、有两个连接器、因此器件布线长度的另一个 S_CLKOUT 可计算为:(PCI2050B 到连接器1)+(连接器1到连接器2)+(连接器2到器件)。
因此,S_CLK 到 S_CLKOUT9的布线长度应相同,例如,(PCI2050B 到连接器1)+(连接器1到连接器2)+(连接器2到器件)=5000mil,然后 S_CLK 到 S_CLKOUT9应路由5000mil?
因为有两个连接器,我是否应该在5000mil 上添加一些长度?我应该添加多少长度? 关于 S_CLK 与 S_CLKOUT9之间以及其他 S_CLKOUT 与器件之间应该遵循什么关系?
请帮我,非常感谢。
期待您的回复。