This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:关于 PCI2050B 和#39;s S_CLK 至 S_CLKOUT9和#39;s 长度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966999/pci2050b-about-pci2050b-s-s_clk-to-s_clkout9-s-length

器件型号:PCI2050B

大家好:

我正在使用 PCI2050B、我对 PCI2050B 的 S_CLK 有疑问。

数据表中说它应该与 S_CLKOUT9连接并且走线长度应该与其它 S_CLKOUT 连接到器件的走线长度一样。

从 PCI2050B 到器件、有两个连接器、因此器件布线长度的另一个 S_CLKOUT 可计算为:(PCI2050B 到连接器1)+(连接器1到连接器2)+(连接器2到器件)。

因此,S_CLK 到 S_CLKOUT9的布线长度应相同,例如,(PCI2050B 到连接器1)+(连接器1到连接器2)+(连接器2到器件)=5000mil,然后 S_CLK 到 S_CLKOUT9应路由5000mil?

因为有两个连接器,我是否应该在5000mil 上添加一些长度?我应该添加多少长度? 关于 S_CLK 与 S_CLKOUT9之间以及其他 S_CLKOUT 与器件之间应该遵循什么关系?

请帮我,非常感谢。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 S_CLKOUT9至 S_CLK 的长度/相位应该与器件的其他 S_CLKOUT 相匹配。  

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朋友:

    非常感谢您回复我。

    因为有两个连接器,我是否应该在5000mil 上添加一些长度?我应该添加多少长度?  

    然后一个是板对板连接器(0.6mm 间距),另一个是 CPCI 2mm 连接器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、您可以添加2.5mm。 您需要确保所有时钟迹线长度都匹配。 然后、当您的 PCB 准备就绪时、您可以使用示波器来验证这一点。

    此致、Nasser